This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17313Q2:CSD17313Q2的 ESD 电平是多少?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738622/csd17313q2-what-s-the-esd-level-of-csd17313q2

器件型号:CSD17313Q2

大家好、

我想知道 CSD17313Q2的 ESD 等级是多少? 我在数据表中找不到此信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:
    这是一个很好的问题。

    正确、数据表中未包含 ESD 额定值。 我检查了、CSD17313Q2通过了150V HBM (人体放电模型)和1000V CDM (充电设备模型)。 如果您有任何其他问题、请告诉我。