This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57140-Q1:需要帮助以检查 TPS57140-Q1的输出电压是否正常

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738594/tps57140-q1-need-to-help-to-check-if-vout-working-ok-of-tps57140-q1

器件型号:TPS57140-Q1

我的屏幕截图 TPS57140-Q1引脚10 PH Vout 波形、有助于检查 TPS57140-Q1的 Vout 是否正常工作? 如果没有,请提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的输入电压、输出电压和负载条件是什么? 这看起来与 PH 引脚的预期值类似。 您的输出电压是否符合预期?

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Katelyn:
    12V 输入/3.3V@500mA 输出、因为它专为汽车应用而设计、所以我需要检查 PH 引脚输出、这是否正常? 恐怕会产生 EMI 问题。 我认为,如果假定它是一个方波是合理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo。

    TPS57140-Q1是一款非同步转换器。  您显示的波形对于以断续导通模式(DCM)运行的同步转换器而言是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的反馈。
    此外、TPS57140-Q1在轻负载模式下工作的条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    有三种不同的工作模式:CCM、DCM 和 Eco-mode。

    CCM 是连续导通模式。 只要负载电流大于峰间电感器电流(ILP-p)的一半、TPS57140-Q1就会以 CCM 模式运行。

    DCM 为非连续导通模式。 当负载电流降至 ILP-p/2以下时、TPS57140-Q1进入 DCM。 DCM 是波形中显示的运行条件。

    当负载电流进一步下降时、TPS57140-Q1可进入脉冲跳跃 Eco-mode 运行。 Eco-mode 可通过跳过脉冲来提高高于 DCM 运行模式的效率。 无法精确确定 Eco-mode 的负载条件边界。 有关详细信息、请参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../slva388