This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:用于 BQProduction 的 bqz 文件

Guru**** 2526990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQ40Z50-R2, BQPRODUCTION, BQ4050, BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738389/bq28z610-bqz-file-for-bqproduction

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQMTESTERBQ40Z50-R2BQPRODUCTIONBQ4050BQSTUDIOEV2400

您好、E2E 社区、  

我们的公司购买了 HPA495_Rev. 一个高级 BQmTester 板。 它在 bqProduction 中与 BQ4050搭配使用时效果良好、但我们还计划将其与 Bq28z610 (2610_0_17)和 Bq40z50-R2搭配使用。  

软件返回错误代码9999:返回的目标器件与目标 bqz 不匹配。  

对于 Bq28z610 (2610_0_17)和 bq40z50-R2,我们采用了 BQStudio 文件中存储的 bqz 文件。 是否有正确 bqz 文件的来源?  

提前感谢、  

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新启动电脑后,它似乎可以正常工作,至少使用 bq28z610....

    编程序列号后、是否有任何方法来密封 BQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但是一旦您密封、您将需要解封并进入完全访问模式、以向 df 写入任何内容。 SEAL 命令为0x20。

    bq28z610 v0.17的正确 bqz 文件是 bqstudio 文件夹中 config 目录中的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答和时间。 这解决了我的 bqz 文件问题。 它工作正常。

    我知道我可以使用 SEAL 命令来密封器件、但我想在 bqProduction 编程的序列号之后自动执行此操作 等、而不使用 BQStudio。 我知道还有一个用于连接 EV2300和 EV2400模块的 dll、我认为这是 bq80xusb.dll、但这上面没有文档、因此我认为使用它不明智。