This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:交叉频率

Guru**** 2510275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737935/tps61085-crossover-frequency

器件型号:TPS61085

您好!  

您能不能建议如何最好地为 TPS61085上的补偿选择交叉频率。 过去有人建议、一个良好的经验法则是开关频率的1/10、但在 Webench 中、我很难找到接近这一点的地方。  

在数据表中输入示例补偿组件也会导致极低的交叉频率。  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、
    交叉频率会影响负载瞬态等动态行为。 更高的交叉频率、更好的动态行为。
    为确保稳定性,您需要保证相位裕度>45度,增益裕度>10dB。
    首先、我们需要确保稳定性、然后提高交叉频率。 通常、交叉频率最高可达1/10。
    您可以通过 Webench 设计补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing Ji、

    感谢您的回复。

    这是否意味着、只要您具有适当的相位和增益裕度、系统将会稳定的任何穿越频率?

    使用 Webench 中的数据表补偿建议、我最终得到了交叉频率。 开关频率约为5kHz、因此瞬态响应非常差。 是否有人可以查看我的 Webench 仿真、看看我是否做了一些错误?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、
    您可以与我共享 Webench 文件。 我可以帮您检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-您能否提供电子邮件地址以便我可以离线共享这些地址?