This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:设计850W 交流/直流转换器

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737492/ucc28950-designing-an-850w-ac-dc-converter

器件型号:UCC28950

团队、

我们正在开发采用 UCC28950的850W 230ac/24V 直流@ 30A 转换器。  

我们的设计在连接到交流电源时似乎不起作用-在50%输出电压和空载情况下、似乎可以正常工作、在80%输出电压电平下、晶体管发生故障。

我们可以离线共享所用变压器的原理图和数据表以及 SP1计算结果。

感谢你的帮助。

TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bartosz

    请将原理图、变压器文件、SP1计算和 PCB 光绘文件发送给 colingillmor@ti.com

    我将对其进行回顾、我们可以开始调试系统。

    第一步-通常可以在极低的输入电压下运行功率级。 例如、UCC28950 EVM 的运行电压将几乎为0V、最高为400V。 您可能需要向 UCC28950提供单独的 VCC 电源、 在这种情况下、Vout 低于其目标值、直至 Vin 达到大约300V 左右、但主要是在低输入电压下运行-可能在20到50V 左右为您提供调试系统的机会、而不会破坏系统本身。 在这种情况下、控制器将运行至 Dmax、从而使您有机会验证 MOSFET 上的栅极驱动器是否正常工作、以及变压器电压和电流波形是否合理。

    请随时向我发送您可能获取的任何波形。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    谢谢你。 原理图和其他设计材料已离线共享。

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    您有任何反馈吗?

    我们将 SR MOSFET 更改为二极管、以消除整流中的密封问题。 如果我们从0V 开始并缓慢增大电源电压、则输出电压将上升。 当我们有接近130Vac 的电压时、我们实现了标称输出电压、一切看起来都正常(照片1)。 蓝色和红色显示二极管上的信号、黄色-输出电压、绿色为12V (UCC28950的 Vcc)。 当我们将电压提高到130Vac 多一点时、变压器开始产生一些奇怪的声音、信号进入照片2。 我们使用24V/21W 灯泡作为负载测试了它、外观相同。 它不在原理图上、但我们始终将4个电容器4700uF/50V 连接到输出端。 这是什么原因? 图3-5显示了 H 桥 MOSFET 栅极症状(无电源)。 由于接地原因、我在使用电源测量它时遇到问题。

    e2e.ti.com/.../1682.waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertoz

    当 Vac 为130V 时、这看起来控制器在 Dmax 下运行、直到输出电压达到其设定点。 这正是我所期望的(图示1)
    如果输入电压增加一点、则当控制器设法将 Vo 保持在其设定值时、占空比将减小。 如果负载很小或没有负载、则输出电感器电流将不连续、占空比将进一步减小、最终 Ton 时间将降至 TMIN 引脚上电阻器设置的时间以下。 发生这种情况时、控制器以突发模式运行。 我怀疑这是您的系统中发生的情况。
    另一种可能是变压器中的电流存在问题-可能是变压器饱和。 如果发生这种情况、您会看到逐周期(CBC)电流限制、这也会降低占空比。

    我建议您检查以下内容-
    1/查看 SS/EN 引脚。 在正常运行(包括突发运行)中、它被保持在一个恒定电压、大约4.5V。 如果 CBC 电流限制正在运行、则控制器可以进入间断模式、SS 引脚会下降至500mV、然后在软启动周期中恢复- DS 中的图42
    2/查看 CS 引脚并向我发送图片。 这将为我们提供有关变压器情况的更多信息。
    3/如果 CS 引脚上的电流看起来正常、我建议您尝试增加负载、看看突发持续时间是否增加或控制器是否退出突发模式。

    请告诉我您的访问方式-我们可以通过电子邮件或 e2e 论坛继续-由您决定。

    此致
    Colin