This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:EVM 上的 LED 材料

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738674/tps61166-led-material-on-the-evm

器件型号:TPS61166

大家好、团队、

我想知道安装在 TPS61166 EVM 上的 LED 材料的器件型号。
我查找了它、但没有关于物料清单的说明。 (SLVU326上的表2)
您能告诉材料信息吗?

谢谢、
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      由于 TPS61166是一款非常旧的器件、我已经检查了系统中的材料。 很抱歉、我在 TPS61166EVM 电路板上找不到器件型号。 为什么要知道器件型号、如果需要、我可以提供其他一些 LED 器件型号、谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    由于我的客户需要突发调光模式而不是由 VREF 控制的模拟调光、因此他需要 TPS61166。
    EVM 已联系到他、这是他的请求。
    我期待您清楚地说明器件型号。

    谢谢、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、
    我已经检查了开发材料、但我找不到器件型号信息。 我认为 LED 器件型号不是一个关键问题。 您的客户可以选择其他类型的 LED。 请告诉您的客户、这是一款非常旧的器件、很难找到相关信息。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    谢谢、我稍后会向您发送一封电子邮件。

    此致、
    新亚·索本