This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:SW 频率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738189/tps65263-1q1-sw-frequency

器件型号:TPS65263-1Q1

您好!

我的客户对 TPS65263-1Q1的开关频率有疑问。

在数据表中、它被写入 SW 频率最小值430kHz 典型值500kHz 最大值560kHz。

当通过电阻器设置 SW 频率的典型值设置为2.1MHz 时、他们是否能认为精度为-14%~+12%。

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该数字可能与设置为500kHz 时的精度稍有不同、但我们也没有数字...  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sam-San、

    它们将 tps65263-1Q1用于 HUD。
    因此、必须避免频率低于1.6MHz。

    它大致可以,在±20%以内吗?
    如果不是,请尝试更改设备。

    此致、

    太一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi、

    是的、将开关频率设置为2.1MHz、该器件肯定会在高于1.6MHz 的频率下工作、尽管可能存在一些变化。
    此外、请使用精度更高的电阻器来设置频率。 这也很有帮助。

    此致、
    Sam