This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:电感值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738502/tps61085-inductor-value

器件型号:TPS61085

您好!  

我正在查看一个设计(使用 TPS61085)、该设计需要最大100mA 的电流输出。 在使用数据表中的公式5计算电感器值时、我最终得到大约几十 μ H 的结果、考虑到电流较低、这并不奇怪。  

但是、数据表中的上一段建议使用介于3uH 和6uH 之间的电感器、并且可能使用此值也会违反将纹波保持在负载电流35%以下的建议。

处理低平均电流时、建议采用哪种方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、
    公式5基于 CCM。 如果 Iout=100mA、它应该处于 PFM 模式。
    我建议您使用3.3 μ H。