This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:通过将此设计与 bq24210C 结合使用、我的成功率是多少?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734671/bq24210-what-is-my-success-rate-by-using-this-design-with-bq24210c

器件型号:BQ24210

我的太阳能规格:

VOC (开路电压):6V

ISC (短路电流):65毫安

电池规格:

3.7V  

2600 mAh

锂离子/锂聚合物  

无法更改我的太阳能规格、我们尚未最终确定充电 IC。 我们将使用 BQ24210、需要进行哪些更改。 什么是成功率? 请向我提供样片设计详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更新此信息。  我的设计暂停、请尽快回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给出合适的电路图。 我们正在等待您的宝贵更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    为电池计划的最大充电电流是多少、这将决定 ISET 电阻器值? 通常、电池可以在0.5C 至1C 范围内充电、但它也取决于太阳能电池的最大电流。
    是否使用 NTC 监控电池温度?
    输入(VBUS)是否仅是太阳能电池、或者您是否还可以选择外部适配器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    许多太阳能电池在短路电流下具有最大输出电流。 如果此电池确实如此、则此电池会出现问题、对于2600mAh 电池、可用电流为65mA。 充电时间将非常长、超过40小时。 此外、为了增加工作电压以进行充电、电流将进一步降低。
    TS 引脚需要被拉高以禁用安全计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随附的原理图是从 BQ24210 EVM 获取的最终设计。 我们知道 、太阳能电池板的输入电流(短路电流) 小于或等于65mA、开路电压(VOC)为5.5V。

    什么 是 RISET 值以及对于低于65mA 的输入电流、BQ24210将提供多少输出电流来为电池充电。另一件事是、在为电池充电时、我的负载电路将运行或不运行。请建议、如何将负载与电池连接。

    此致

    RAM

    e2e.ti.com/.../BQ24210_5F00_Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请回复此问题。

    此致
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为一个测试平台、这看起来不错。 挑战将是使用小型太阳能电池为大型电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢大家、还有一件事、在为电池充电时、什么是我的负载电路状态、开或关、请对此进行澄清。
    您能不能指导我如何将此电路连接到负载。

    此致、
    RAM