This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:与此芯片配合使用所需的最小电流是多少?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734117/bq25505-what-is-the-minimum-required-current-to-work-with-this-chip

器件型号:BQ25505

我有一个5V 65mA 太阳能电池板为锂离子或锂聚合物(3.7V 2600mah 电池)电池充电。 我们设计了一个用于为电池充电的原理图、请查看。 让我们知道原理图中的问题。 我们尚未测试原理图。 请找到 same.e2e.ti.com/.../BQ25505_5F00_Charger-Circuit_5F00_03.10.2018.pdf 的附加文件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    在 VSTOR 上空载时为电池充电的最小电流将略高于数据表中 IC 的静态电流。 为了在运行期间为系统供电并耗尽电池,您可以使用数据表效率曲线估算效率功率平衡 eff=vSTOR*ISTOR/(VMPP*IIN)所需的 IIN。

    使用5V 面板时,MPP 为~80%*5V=4.0V。 我假设您使用 www.ti.com/.../sluc484 来调整电阻器的大小。 当 VBAT_OV = 4.2V 时、升压转换器仍会从4.0V 升压到4.2V。 MPP 点必须低于 VBAT_OV。

    关于外部 FET、我不理解连接。 外部 FET 的目的是在电压高于 VBAT_OK 时将系统负载连接到 VSTORE、从而连接到次级可再充电电池、或在电压不高于主非可再充电电池时连接到主电池。 但您是否已将源极引脚悬空、只将漏极引脚连接到不同的点? PFET 将电流从源极传递到漏极、因此漏极应处于系统负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    非常感谢您提供的友好信息。 我们下周再见。

    此致、
    RAM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

      我已经按照"SLUUAA8A"文档设计了原理图。 电流从漏极流至漏极(Q1-A 至 Q1-B)。 请尽早确认。 我的设计被搁置。  

    此致、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    是否有更新的原理图?  SLUUAA8中的原理图显示了从 Q1-A 的漏极到源极的电流、然后 Q1-A 的源极连接到 Q1-B 的源极、以便电流可以从 Q1-B 的源极流向 Q1-B 的漏极、然后系统负载连接到 VOR 节点。  原始原理图上的源极引脚是悬空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jeff F"]

    是否有更新的原理图?  SLUUAA8中的原理图显示了从 Q1-A 的漏极到源极的电流、然后 Q1-A 的源极连接到 Q1-B 的源极、以便电流可以从 Q1-B 的源极流向 Q1-B 的漏极、然后系统负载连接到 VOR 节点。  原始原理图上的源极引脚是悬空的。

    [/报价]

    感谢您的快速响应。 请查找随附的 pdf。 在中、B1和 B2是浮动的、但正如我们所知、是内部连接的。 为方便起见、我们让它们浮动在原理图中。让我们了解有关此方面的任何疑问、还有一件事、请使用 DMC2990UDJ IC 检查启用/禁用电路。 我使用此电路是为了在电池充满电后禁用充电电路、并通过太阳能驱动电路。 是否可以、我是否可以使用此电路、或者可能需要启用和禁用任何更改。 这对我的公司来说是非常重要的项目。 一旦此电路被证明、我们将使用它长时间地继续执行基于电池的项目。  

    e2e.ti.com/.../6177.SCREENSHOT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于启用/禁用电路、您是否尝试使用 PMOS FET 的 Vgsth 作为比较器的基准、以便在电池充电时关闭 bq25505? 根据其数据表、此器件的 Vgs (th)在0.4V 至1.0V 之间变化、这意味着您的电路精度将在3.4V 至4.0V 之间变化。 此外、当您说"通过太阳能驱动电路"时、是否有另一个电路路径将太阳能输出端接至系统负载、我认为这是 BQ_OUTPUT 节点? BQ25505设计用于在 VBAT_SEC 达到 VBAT_OV 阈值时停止升压转换器、仅消耗极低的700nA 最大静态电流、直到负载对电池放电、升压转换器再次启动。 DMC2990的 gate2所需的来自 VBAT_PRI 的3V/3.48M 电流接近700nA。 如果太阳能电池板仍然可用、它应该能够很容易地为 IC 提供700nA 静态电流并且将需要提供系统负载电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff F、

    感谢大家、还有一点、在为二次电池充电时、什么是我的负载电路状态、打开或关闭、请对此进行澄清。

    RAM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    从 VSTOR 到 Tektronix VBAT_SEC 的内部 PFET 具有一个二极管、允许电流始终从 VSTOR 流向 VBAT_SEC (但不是另一个方向)。 当 VBAT_SEC > VBAT_UV 时、PFET 打开。 外部 PFET 由 VBAT_OK 控制。 如果 VBAT_OK 为高电平、则外部 PFET 打开、因为/VB_SEC_ON 为低电平、/VB_PRI_ON 为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff F、

    谢谢你。

    RAM