This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:修改为使用 UCC256302 OCP 详细信息

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737003/ucc25630-1evm-291-modified-to-use-of-ucc256302-ocp-detail

器件型号:UCC25630-1EVM-291

您好、Ben -San、

我的客户需要 OVP 锁存和 OCP 自动重启。

向 FB 添加齐纳 Di BLCC 即可实现 OVP。  但是、通过逐渐电流减小来重新启动 OCP 并不是很好。

请回答以下问题。

①输出过流保护似乎会进入重复操作(断续模式?) 在进入检测时、在大约100ms 的操作后暂停1秒、但该时间比是否固定?
此外、这次决定了什么?
 
②如果负载从上一节①中的过载保护操作中逐渐返回到额定负载、那么可以捕获什么条件变化(可以监控哪些输入)并且可以恢复?
 
③假设有2个输出控制(闭环控制输出和非稳压输出)、由于每次过载、在额定负载下从过载保护运行中恢复输出电压时无问题的要点(注意事项)是什么? 尤其是在大容量负载等情况下
 
④过流保护功能具有 OCP 1、2、3和3种操作级别、但您如何具体保护它们中的每一种?
a:由于 OCP 1是峰值电压检测、因此可以认为它可以通过调整评估板的 R 13常数来受到 TP 16的观察电压的保护吗?
B.虽然 OCP 2和 OCP 3是对平均电流的保护性检测、
此检测值是否可以从 IC 外部确认?
此外、请告诉我观察方法和设置方法。
情况
出现此问题的原因是静态过载和恢复起始点是必要的、因为需要确认静态操作设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    控制器可能检测到 OCP2或 OCP3。 在达到 OCP 跳闸点和转换器关断之间可能会有一些延迟。 OCP2和 OCP3的时间延迟是固定的。

    2.您会看到控制器每1秒自动重试一次。 您可以监控 RVCC 并检查它何时返回到稳定的12V 输出。 如果转换器在负载降低后无法恢复、请尝试在启动期间以更高的频率进行切换、以避免 OCP1。 您可以通过减小 VCR 的电容来实现此目的。

    3.您是否需要能够在重负载下启动两个输出? 这最终将驱动您的 OCP 设定点。 由于控制器正在检测初级侧谐振电流、因此两个输出上的负载将影响谐振电流。 如果您需要支持在两个输出轨上启动进入重负载状态、请记住、如果一个输出轨轻负载、而另一个输出轨负载超出额定输出、则 OCP 跳闸点将更高。

    4. OCP1、2和3均使用 ISNS 波形提供过流保护。 您可以在 TP16上观察 OCP1。 OCP2和 OCP3是在 IC 内部生成的、从外部无法观察到。 调整 R13或 C11将更改全部3个过流阈值。

    OCP 点可通过调节 ISNS 电容器或电阻器进行设置。 对于选择恢复点、这基本上与启动进入重负载相同。 因此,您可以通过选择适当的 VCR 设置来选择 OCP 恢复点。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    客户没有回答。

    我想他会更详细地评估次级电路。

    在评估之后、将出现下一个问题。

    请关闭此主题。