This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:当使能端关闭时、限流电源开关是否将 Vout 驱动至接地?

Guru**** 2604185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738161/tps2560-does-the-current-limit-power-switch-drive-vout-to-ground-when-enable-is-turned-off

器件型号:TPS2560

TPS2560限流电源开关在使能端关闭时是否将 Vout 驱动至接地?  

当 EN 关断时、我假设 Vout = GND。 然而、一个不相关的开发板通过一个分立式 FET 将 Vout 连接到 GND、这样可以在开关关闭时建议 Vout 不会接地。 我在数据表中没有看到任何地方在开关关闭时建议 Vout 浮动。 因此、我希望确保开关关闭时、开关驱动 Vout = GND。 谢谢。

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、


    当使能端关闭时、功率 FET 将关闭并断开 输入和输出、因此 输出端将悬空。 当启用打开时、功率 FET 将打开并连接输入和输出。

    下面是供参考的方框图。