This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561A

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734438/tps2561a-tps2561a

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件: TPS2561

降级器、

我正在开发 USB Type-A 电池充电器、我想使用 TPS2561A、但我需要了解 TPS2561A 是否符合 IEC62680-1-1标准

非常感谢

此致

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    下周我从中国假日返回办公室时、我能回复您吗?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    好的、非常感谢。
    旅途愉快
    此致
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    TPS2561A 符合 IEC60950-1标准、是否满足您的要求?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答、IEC60950-1是信息技术设备的安全标准、但我的问题是 TPS2561A 是否符合 IEC 62680-1-1标准、该标准定义了 USB 电池充电设备的性能。

    IEC 62680-1:2015 (E)包含定义限制以及检测、控制和报告机制的规范、允许器件消耗超出 USB 2.0规范的电流、以便通过专用充电器、主机、集线器和充电下行端口进行充电和/或上电。 这些机制与 USB 2.0兼容的主机和外设向后兼容。

    我相信您可以为我提供帮助、因为我无法在 TI 数据表中找到这些信息。

    Manu 提前表示感谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、Roberto、

    我们没有针对 TPS2561的 IEC 62680认证。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    这不是一个好消息。
    总之、您是否知道 TI 是否具有与 TPS2561类似且符合 IEC 62680标准的 USB 接口 IC?
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、Roberto:

    我们产品线的任何部分均未通过 IEC 62680认证。 请尝试在其他产品系列中查找该信息。

    实际上、客户对 IEC 62680没有太多要求、他们要求更多的 CB-IEC 60950认证和 UL 认证。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    IEC 62680不是认证标准、而是包含 USB A 型充电器要求的标准。
    我相信 TI 的一位专家知道这一点、看到 TI 开发了专用于 USB 的器件。
    不管怎样、我自己检查了性能、TPS2561A 应该可以。
    非常感谢。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了。

    谢谢、Roberto。