This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24350:OVP 电压阈值&放大器;VBAT 引脚设置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737115/bq24350-ovp-voltage-threshold-vbat-pin-setup

器件型号:bq24350

尊敬的同事/朋友。

     我对使用 bq24350器件有一些问题。 现在、我的客户需要一个过压保护器件。  输入电压:12V 至26V (非电池输入、直流/直流电源),当输入电压大于30V 时会出现 OVP,现在它们使用的是 LTC4365器件,可通过外部电阻调节的 OVP/UVP 阈值。

   我只是发现 TI 似乎没有可调节的 UVP/OVP 阈值器件(通过外部电阻器)。 但我找到了 bq24350系列器件、下面是我的问题、

  我们如何设置 OVP 阈值?  例如,当 VIN>28V 时,就会发生 OVP。 输出电压为0V。 还是在内部设置?

2.低于输入过压保护意味着什么?   

  

 BAT 引脚的作用是什么?  OVP 阈值设置引脚?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加 LTC4365 DS、 您能否再次确认 TI 是否有类似 LTC4365的器件? (OVP/UVP 可通过外部电阻器或其他方式调节)e2e.ti.com/.../LTC4365.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、不可配置。 内部置位。
    如名称所示、这是充电器的输入电压。 因此它可以防止过压
    3 BAT 引脚是电池电压测量引脚、用于监测电池过压

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

     感谢您的评论。 我仍有一些问题、

    1.在内部设置 OVP 值、 如何获得 OVP 的详细值、例如、我怎么知道、当 VIN 大于一个值时、将发生 OVP。  图中的输入过压保护值是否正确? 以 bq24350为例、当 VIN 为12V、输入过压保护值 为6.17时、这是否意味着当 VIN 大于18.17V 时、将发生 OVP?

    2.

    我们是否应将 BAT 引脚保持悬空状态?

    原因现在系统 VIN 输入不是电池,是直流/直流(升压) 输出。  当 DCDC 输出过高时、我们需要 OVP 功能。 该器件是否适合此类使用?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是6.17v 将是受保护的阈值。
    数据表介绍了在不使用 BAT 引脚时应执行的操作。 我相信即使球棒连接到了升压转换器、它仍能正常工作。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的支持。