This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:让我根据客户的要求进行讨论。

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3914, LP3944, LP3943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738181/lm3914-let-me-discuss-it-with-customer-request

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件: LP3944LP3943

大家好、团队成员。

我在下面提出了问题。

e2e.ti.com/.../734417

我了解到、没有任何器件可以在不更改周围信号的情况下进行配置。

我认为不好。

因此、客户正在考虑构建分立式电路。

<考虑>

·请勿更改环境信号。

·客户正在尝试制作离散光盘。

·可以更改基本模式。

我将介绍 TI 的器件、如下所示。

是否没有明显有问题的器件选择?

此外、还有其他好器件吗?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、
    如果您可以向客户提供详细规格、我们的器件无法直接替代 LM3914。 也许我们可以帮助您选择合适的器件。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    从原始帖子中可以看到、建议将 LP3944/LP3943用于替代器件。

    我们还有其他更合适的多通道 LED 驱动器。

    那么、您对 LED 驱动器有什么具体要求吗? 从我的角度来看、形成分立式电路比切换到新的驱动器要花费更多的精力。

    请告诉我您的想法。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论、Kenneth - San。

    LP3943/3944能否满足以下要求?


    客户希望在不与 MCU 通信的情况下驱动它。
    此外、下面还提供了其他详细规格。
    ·"LEDV +"的电压= 5V
    ·"RHB"的电压= 9V
    ·"SIG 输入"的电压= 0至10V @模拟正弦波

    这些条件无法更改。


    此致、
    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    从数据表中可以看到、这两个器件使用 I2C 控制、因此需要 MCU 命令。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneth - San。

    >从数据表中可以看到,这两个器件正在使用 I2C 控制,因此需要 MCU 命令。

    我已经知道这个。

    我们将重新组织局势。

    ·客户使用模拟信号控制 LM3914。
    μ→MCU 不控制。
    ※客户可以更改模式、但无法更改控制方法。
    ·我们相信作为替代产品引入的 LP3943 / 3944无法通过模拟信号进行控制。
    →所以我要求离散进行类似 LM 3914的配置。


    请回答第一个主题的问题。

    此致、
    Pokun