This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:是否可以使用2个电容器配置 Cboot?

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738175/bq24250-is-it-possible-to-configure-a-cboot-with-2-capacitors

器件型号:BQ24250

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ24250的 Cboot、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对连接到 BQ24250 BOOT 引脚的外部电容器有疑问。

数据表 P.7中有0.033uF 的规格。

然而、由于电容器最近短缺、有必要以不同的容量进行响应。

我想、当配置为0.022uF + 0.01uF = 0.032uF 时、容量和数量存在一些差异。

它是否可以使用?

是否可能影响操作?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    虽然我们从未测试过这种配置、但我认为没有理由让2个并联电容器与1个电容值相同。 作为失效防护、您可能建议它们添加一个与这些电容器串联的零欧姆电阻器。 这样、如果2个并联电容器的较低等效 ESR 是一个问题、那么我们可以添加一些串联电阻来校正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我知道在 pararell 中使用2个电容器作为1个电容器可能没有问题、为了安全起见、应该 将每个 电容器连接零欧姆电阻器。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一