This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:它是否通过了 ASIL-D 标准?

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738208/tps65381a-q1-is-it-have-passed-asil-d

器件型号:TPS65381A-Q1

降级器、

我们发现一些符合 ASIL 标准的电源直流/直流、TPS65381A-Q1是否已通过 ASIL-D 标准、我们在 数据表中找不到此说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65381A-Q1不是在 ISO26262工艺下开发的、因此不专门用于任何 ASIL 系统。 然而、当在系统中正确使用时、它具有支持 ASIL-D 要求的特性、并且已成功用于 ASIL-D 应用。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步澄清、ISO26262是一种系统级标准、因此除非是整个系统、否则任何 IC 都无法达到 ASIL 等级。  可能会发生的情况是、可以在专为 ISO26262开发的过程中开发出具有假定用例的 IC、其特性可支持该用例的 ASIL 级别。  

    TPS65381A-Q1是具有 SafeTI-QM 级别的 SafeTI 计划的一部分、有关 SafeTI 的更多信息、请参阅 www.ti.com/safeti。  该器 件具有 SafeTI 设计套件、其中包含文档、可通过应用适当的系统级措施轻松评估是否适合在功能安全系统设计中使用。 基本和中级硬件组件的硬件认证符合 ISO 26262-8标准;第13条是一个示例、说明 了如何使用此 SafeTI-QM 设计包来帮助您在应用中使用此器件。  

    正如 Karl 提到的、它具有许多使其能够支持 ASIL 应用的功能、在 IC 的所有用例中、必须将这些功能与特定系统的硬件安全要求进行比较、以确保其具有的功能将涵盖必要的硬件安全 可以添加要求或其他系统级措施。  该器件已用于 ASIL-D 应用。  

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!