This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4254-Q1:从 ADJ 高电平到 OUT 的启动时序?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738484/tps7b4254-q1-startup-timing-from-adj-high-to-out

器件型号:TPS7B4254-Q1

团队、

IN 是12V 时的电池、而 ADJ 当前为低电平。 从 ADJ 到 LDO 斜升和跟踪 ADJ 的时间被认为是高电平(根据电气特性中的测试参数>=2V)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    请在下方查找与您的应用类似的范围。  输入电压为12V 时为黄色、输出电压为洋红色、而输出电压为蓝色。   

    此范围表明、在 Vadj 转换以启用输出后、输出开始上升需要~75us。   

    非常尊重、

    Ryan