This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择哪种电源线

Guru**** 2527310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738542/which-power-cable-to-choose

您好!

我想为"DLPRegisteredNIRscanTm评估模块"机器订购电源。 您能给我发送机器所需的电源线链接吗?

此致、

Sumaiya Shomaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumaiya、

    感谢您使用论坛回答问题...

    正在审查的任何系统的用户指南将包含您要查找的信息。 基本上、能够处理5A 最大电流的12V 输入电压电源将适用于 DLP NIRCAN EVM。

    下面提供了用户指南链接作为参考:
    www.ti.com/.../dlpu016b.pdf

    请告诉我如何进一步协助您的请求。