This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:热敏电阻要求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24770, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733996/bq24170-thermistor-requirement

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24770BQ24773

您好!

目前、在我的 BQ24170设计中、我仅提供了分压器网络、该引脚的电压为2.81V。 是否确实需要如典型电路中所示连接热敏电阻?

电池是否会充电或确实需要连接热敏电阻?

请给出建议?

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    为了正常充电、TS 引脚电压需要介于 VLTF 和 VHTF 之间。

    如果不需要热敏电阻、请 忽略 Rt 并将 R8更改为30.1k 欧姆(请参阅 d/s 的第29页的图24)、即 TS 引脚电压 设置为 VREF 电压的50%、以实现正常充电操作。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我不使用热敏电阻、我将确保 TS 引脚具有50%的 Vref 电压

    现在我使用的 是12V、2.1A 直流电源(适配器),我已将输入电流限制设置为3A,充电电流设置为2A (ISET)。

    但现在我测量了负载所需的电流、发现在8.4V 电压下、它消耗的电流为2A、即: 通过8.4V 电池供电时功率为17W、因此当我连接适配器时、适配器可提供12V、2.1A 电流、因此在这种情况 下、负载消耗约1.4A、因此适配器现在可提供最大700mA 的充电电流。 此充电器 IC 是否能够为电池充电我认为充电时间更长但应该为电池充电吗?它是否正常工作请建议?此处的充电电压设置为2S (8.4Vmax CELL 引脚=悬空)?

    或者、您可以建议如何处理此问题。 我必须使用相同的适配器。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    bq2417x 具有 DPM (动态电源管理)功能、可在达到输入功率限制时减少充电电流、从而避免适配器过载。
    交流适配器或其他直流电源的总输入电流是系统电源电流和电池充电电流的函数。 系统电流通常随部分系统加电或断电而波动。 如果没有 DPM、电源必须能够同时提供最大系统电流和最大可用充电器输入电流。 通过使用 DPM、当系统功率和充电功率的总和超过最大输入功率时、输入电流稳压器减少充电电流。 因此、可以降低交流适配器的电流能力、从而降低系统成本。
    有关详细信息、请参阅9.3.4 d/s 上的输入电流调节。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、结论是我可以为 我的应用使用12V、2.1A 适配器吗?

    请建议  

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    是的、您可以这样做。 bq24170将为电池充电、同时为负载提供负载未使用的其余输入适配器电源。 根据电池所需的正常充电电流、充电时间可能会更长。 请注意、此处的瓶颈是输入适配器、而不是 bq24170。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。
    一个小查询。 在这一部分中,当我连接12V 适配器时,系统路径接收的电压几乎等于11V。
    我的问题是、我们是否有任何电池充电器 IC、它在系统电源路径上提供稳压输出、也是12伏输入、在系统路径上提供稳压输出、并在为电池充电的同时将其稳压至5伏。
    TI 是否具有此类电池充电器 IC?
    请建议。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新,请建议。 我的日程安排不了。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    请检查 BQ24770/BQ24773。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。