This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:bqstudio 无法识别任何部件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27441EVM-G1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738204/ev2400-bqstudio-recognizes-no-part

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27441EVM-G1A

在 Windows 10中运行的 BQStudio (v1.3.54)无法识别我连接到 EV2400的设备(固件0.18)。 EV2400更新程序与 EV2400通信时没有明显问题。

我使用的是 BQ27441EVM-G1A。

BQStudio 每次都启动目标选择向导。手动选择器件后、向导会报告其不兼容。

是否有任何关于我可以在这里尝试什么的建议?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能附加一个弹出窗口的片段吗? 您还应该尝试更高版本的 bqstudio 以查看其是否有用。
    谢谢
    Onyx