This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:效率为99%且基于 GaN 的1kW CCM 图腾柱功率因数校正(PFC)转换器参考设计

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20873, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738203/ucd3138-99-efficient-1kw-gan-based-ccm-totem-pole-power-factor-correction-pfc-converter-reference-design

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:PMP20873

您好,  

   根据主要文档- PMP20873 “99%效率、基于 GaN 的1kW CCM 图腾柱功率因数校正(PFC)转换器参考设计”,  

   我们能否获取 UCD3138图腾柱示例代码?

  www.ti.com/.../PMP20873

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI.com 目前不提供 PMP20873图腾柱样片代码。
    请稍后再查看。