This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3301-SP:老化降级效应

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737625/tps7h3301-sp-aging-degradation-effect

器件型号:TPS7H3301-SP

您好!

这与先前为此组件发布的老化问题有关。 我正在对该 VTT 稳压器执行 EOL 分析、但这是一个任务期限更长的情况。 您能否评论一下、在整个温度范围(-55C 至124C)内超过10年(876600hrs)后、此 SP 器件是否符合其数据表规格?

谢谢您、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    由于 QML V 类要求、我们必须在 MIL-PRF-38535中指定的时间段内满足数据表/SMD 要求。    在+65°C≤TJ≤95°C 时,运行寿命为15年    

     

    对于 QML 产品、除非另有说明、否则 HiRel 发布流程应确保数据表/SMD ROC 具有10年的连续使用寿命。   我们确保 ROC 限制具有足够的 CPK、以确保器件不会偏离规格。

     

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否澄清特定参数中的一个参数? 在 SMD 表(5962-14228)中、表 IIB 给出了老化和使用寿命测试的限制。 我相信125°C 时的寿命测试是2000小时。 在该表中、输出直流电压 VO (Vvosns/Vttsns)参数的限制为+/-27mV、而数据表的限制明显更严格、即+/-6mV。 很明显、SMD 限值比10年的持续时间短得多。 以下哪项是该参数在10年内漂移的更可靠的指示? 是数据表还是这一项、除非另有规定?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    我与小组讨论了这一点、他们查看了数据、我们发现 TI 的数据表是应该表示的。

    该规格应为+/- 6mV。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    太棒了! 从 EOL 的角度来看、这会产生很大的影响。

    John