This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:发送完完整访问密钥后、CAN't 清除 FAS 标志

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738206/bq27742-g1-can-t-clear-fas-flag-after-sending-full-access-key

器件型号:BQ27742-G1

您好!  

在 bq27742 G1器件中、我遇到了一个问题、即发送完完整访问密钥后 FAS 标志仍然置1。

我检查了默认的 unseal 键0x0414、0x3672和完全访问键 0xFFFF、0xFFFF、它正常工作

但是、如果"未密封到满"一词与"密封到未密封"一词相同、如"5000"、则似乎会出现此问题。

我已更改解封密钥和完全访问密钥、如下所示、"未密封到完全"的数字 FFF5000无效。 监测计如何返回完全访问模式?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane、
    你不能这么做。 将密码更改为不同的内容
    谢谢
    Onyx