This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:OCV、DOD 为100%

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736527/bq34z100-g1-ocv-at-dod-100

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好  

我是否可以知道锂离子或 LPF4的 Chem_ID 曲线中的 OCV @DOD 100%是多少? 我想将 EDV 设置为2.6V、并担心2.6V 会超出其电量监测计的 DOD 范围、尤其是在轻负载条件下。

标记   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    电池的 EDV0 (终止电压)由电池制造商定义、可在其数据表中找到。

    此致、
    Bryan Kahler


    了解 有关 BQ34Z100-G1的更多信息 、包括 技术文档 和 工具/软件/固件 以及 常见问题解答。  请参阅 快速入门指南 、快速入门。 此外、了解如何查找 您的化学 ID 并执行 电压电流 校准。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复、这意味着如果电池的额定电压<=2.6V、我可以将电量监测计中的终止电压设置为2.6V?

    我的电池的规格如下:它显示切断电压为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    是的、在这种情况下、在确定化合物 ID 并运行学习周期时、请使用2.5V 的终止电压。 监测计成功完成学习周期后、终止电压可变为2.6V

    只要配置为2S 或更高版本、您就无需为器件解决电源问题、闪存更新 OK 电压可设置为低于默认值2800mV 至1000mV。 如果这是1S 情况、请告诉我、我们将深入讨论更多内容。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的回复、我是否知道为什么我需要将终止电压设置为最低(2.5V)、如果我将终止电压设置为更高(例如3V)会发生什么情况? 我认为在单节电池应用中、负载很难支持如此低的电压(2.5V)。

    我的配置为8s、对于闪存更新应该可以。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    设置最低值的原因是为了让器件将电池配置与化学识别(ChemID)数据库中的正确电池配置相匹配。 该最低值也可用于学习、因此器件已了解实际电池的实际 Qmax 和阻抗。 学习后、您可以增加操作中使用的值。

    此致、
    Bryan Kahler