This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:定制电量监测计电路的校准

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733325/bq34z100-g1-calibration-of-custom-made-fuel-gauge-circuit

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我没有电量监测计和 EV2400的评估模块、用于将电量监测计与 BQ Studio 通信。 我已使用以下电路进行操作。 我正在通过 Arduino 连接监测计。 您能告诉我通过 Arduino 或任何其他微控制器对监测计的精确校准过程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    需要 bqStudio 和 EV2400将 ChemID 编程到 gg.csv 文件中。  EV2400和 bqStudio 还允许您在 GUI 环境中记录和快速修改器件参数。  请使用 bqStudio 和 EV2400执行校准。

    配置监测计后、您可以将整个固件导出为 BQFS、也可以将 DataFlash 设置导出为 DFFS 文件。  这些文件包含 Arduino 可用于在生产中对监测计进行编程的 I2C 命令。

    关于上面的原理图、请不要说数据表中列出的 Regin 最大值为4.5V、并且还需要在引脚附近接地的0.1 uF 电容。  数据表的第9节列出了电源相关建议。

    此外、关于原理图的电流感测部分、请参阅原理图、如下所示:

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryan。。

    很抱歉打断了这次对话

    因此、如果您计划在商业 产品中使用此芯片并希望支持不同(未知)的电池、则无法将芯片校准到客户电池、除非您获得实际的电池、然后将其连接到 EV2400和 bqStudio、 然后将其发回给客户?

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    如果系统中有主机 MCU、则可以创建多个配置并将其存储在器件中。 但是、这些配置需要列出要与系统配合使用的特定电池。 如果您希望支持3种型号的电池、则可能需要为每个型号提供 DFFS。 在这种情况下、主机 MCU 需要能够解封监测计并使用钥匙密封监测计。

    或者、您所配送的商品可以在与每个电池匹配的地方为其制作不同的 SKU。 在这种情况下、监测计可在工厂中密封。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    但是...我可能不知道安装了什么类型的电池(AGM/GEL/普通铅/酸)或容量。 我的 MCU 中是否可能实现与电动汽车套件/软件中相同的功能?

    此致、  

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    是的、在上述范围内、MCU 将一系列已知黄金文件中的已知黄金文件编程到监测计中。

    每个器件每个单元创建一个黄金文件。 黄金文件已使用正确的电池配置文件进行编程、并已学习到将要使用的电池。

    任何其他使用未知电池的情况都会导致客户在为器件创建黄金文件时必须遵循工程步骤。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bryan。

    我想、在我的下一个原型 PCB 上实施之前、我必须深入研究这一点!

    您下个月是否在 Electronica/Munich 进行过此类演示?

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    不、下个月将不会在 Electronica 的 TI 展位上演示 bq34z100-G1、但会有各种其他有趣的演示。

    此致、
    Bryan Kahler