This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDSPIMCUEVM-879:此评估板的可用性

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738486/ledspimcuevm-879-availability-of-this-evaluation-board

器件型号:LEDSPIMCUEVM-879
主题中讨论的其他器件:TPS92518HVTPS92518

大家好、我想获得这个用于驱动 TPS92518HV 评估板的评估板。 此电路板似乎目前不可用。 您能告诉我  什么时候可以使用它吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    这是门控板、您需要通过 TI 网站 www.ti.com/.../TPS92518EVM-878申请

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的快速回复。
    我们已经订购了两个 PCB (TI 订单号1990620)、但我们仅收到了 TPS92518的评估板。 另一个电路板未包含在内、并且表明它是延期交货的、但我们没有指明发货日期。 您能否检查此 LEDSPIMCUEVM-987板何时发货? 此致、François
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    我要求并发现它应该在下周末左右恢复库存。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Irwin。 我对 TPS92518 LED 控制器还有另一个问题:
    数据表中没有电源转换效率规格。 你可以告诉我这些信息吗?

    此致、

    François μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    您可以查看 EVM 报告了解该设计的效率。 TPS92518转换效率取决于如此多的变量、而不仅仅是数字。 它取决于输入电压、LED 级联电压、所选 MOSFET、开关频率以及其他元件、例如电感器和续流二极管、以及 EMI 滤波、调光等 请注意、效率可能比 EVM 图2高得多、而且可能会低得多。

    此致、