This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:根据规范测试引导 PH 和误差放大器。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738506/tps50601-sp-test-of-the-boot-ph-and-error-amp-per-the-spec

器件型号:TPS50601-SP

测试参数 Boot-PH ULVO 的最佳方法是什么。   对于 误差放大器拉电流/灌电流、我是否只需在 COMP 引脚输入1V 电压并读回该引脚的电流?  我假设我需要在该引脚上打开 RC 网络来进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joe、

    测试 Boot-PH UVLO 的最佳方法是使 BOOT 引脚低于 UVLO、并缓慢地尝试将其升高、直到器件再次开始开关。 当 BOOT 引脚过低时、器件不会导通高侧 FET。 当引导变得足够高时、器件将再次开始切换。

    对于误差放大器拉电流/灌电流、将误差电压设置为高电平、然后测量 COMP 引脚输出的电流将对其中一半有效。
    将误差电压设置为低电平、然后测量 COMP 引脚的电流、将得到另一半。


    谢谢、
    Daniel