This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:与数据表中有关 MPPT 的自相矛盾的信息

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738058/bq25570-contradictory-information-from-the-datasheet-about-mppt

器件型号:BQ25570

在 bq25570的数据表(SLUSBH2E–2013年3月–2015年3月修订)中、第14页上提供了有关 MPPT 的信息(请查看下面的屏幕截图)。  

从段落中 可以清楚地看出、如果 VOC_SAMP 接地、则 MPPT 点= VIN_DC 的50%。 在同一段中 、有一个公式(1)的引用、该公式可以将 VIN_DC 的任何百分比设置为 MPPT 值。 如果我们在此公式中接近 Roc1至0、则 MPPT 值 将接近0%。 但在本例中、VOC_SAMP 也将连接到对应于 MPPT 50%的接地端。 这里有一个矛盾。 请澄清 这一点。 此外、 是否可以在外部为 bq25570设置 MPPT 基准电压? 以及如何在 bq25570中测量 VIN_DC 的开路电压?  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、

    VIN_REG 规格= 10%最大值、使用电阻器设置最大和最小 MPP 百分比(90%和10%)、因为将 VOC_SAMP 连接到高和低强制固定 MPP 值。 VREF_SAMP 可由外部源强制为电压。 MPPT 电路通过定期禁用充电器256ms (典型值)并对开路电压(VOC)的一部分进行采样、然后将其存储在 VREF_SAMP 电容器上、每16s (典型值)获取一个新的基准电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我找到了我最后两个问题的答案。 谢谢你。 这种矛盾又是什么呢? 我知道稳压的最大值(10%)是发生的、但10%和50%有很大不同、但根据数据表、这两个 值对应于 Voc_SAMP = 0V 时的相同电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、

    我仍然没有发现这种差异。 为了减少外部电阻器的数量、增加了将 VOC_SAMP 连接到高电平或低电平以设置80%和50%的最常见百分比的功能。 对于 MPP %= 50%、MPPT_50数据表规格将 VOC_SAMP 上的最大值设置为15mV。 对于 MPP%= 10%的情况、使用电阻器 ROC2 = 18兆欧和 ROC1 = 2兆欧在退出冷启动后、在 VOC_SAMP 引脚上为充电器工作范围内的电源生成超过15mV 的电压。