This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:TPS73733DCQR 是否能够灌入电流?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736800/tps737-does-the-tps73733dcqr-have-the-ability-to-sink-current

器件型号:TPS737

输出电压需要用作钳位电压。 是否有灌电流能力? 有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    包括 TPS737在内的线性稳压器不用于灌入电流。 通常、能够将电流从 OUT 灌入 GND 的唯一路径是通过大反馈电阻器。 对于 TPS737、这些反馈电阻器的电阻值高达80k 欧姆、如功能方框图所示。 因此、在整个输出电压范围内、灌电流将小于100uA。

    灌电流、max = Vout、max/(R1 + R2)

    TI 确实提供了一系列 LDO、其中包括输出放电功能、允许它们吸收更大的电流。 请记住、必须先禁用这些稳压器才能使输出放电。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    可以灌入电流的芯片模型? 我想知道这个。

    谢谢、

    Rengui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    您能否为我提供有关您的应用的更多信息? 我需要输入电压、输出电压、负载电流以及有关您系统的任何其他详细信息、才能找到合适的建议。

    如需供将来参考、您还可以通过单击此处的"产品"选项卡、对 TI 网站上的任何应用所需的许多 LDO 特性进行参数搜索、包括"输出放电"和其他规格:

    需要记住的一点是、必须先禁用具有输出放电功能的 LDO、然后才能开始灌电流。 灌电流也受内部电阻器的限制。 如果您需要能够灌入大电流并保持输出调节的稳压器、TI 的 DDR 存储器电源解决方案是最佳选择。 您可以在此处找到有关它们的更多信息:

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    TPS73733的3.3V 电源为 MCU 供电。 MCU 的内部 ADC 收集信号、但信号由12V 电源供电。 当信号在2.5V 范围内正常时、异常将是18V 电源。 因此、在考虑到采集精度的情况下、使用3.3V 钳位电压。 R1目前使用470欧姆电阻器。 如果出现异常、3.3V 电压需要具有15mA 的灌电流能力。

    我之前的分析是错误的、忽略了 TPS73733的负载。 当出现异常时、负载将灌入电流、而不会被 TPS73733灌入。
    但是、数据表中没有负载调节率的技术规格。 TPS73733的负载调整率是多少?

    目前、3.3V 电源负载远远大于15mA。 如果它远低于15mA、我应该选择哪种类型的电源芯片?


    谢谢、

    Rengui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    您可以在数据表的图1中找到负载调节:  

    当以10mA 负载为基准时、输出电压在整个负载范围内处于0.5%以内。 请注意、TPS737还可以在负载电流低于15mA 时进行调节、直至空载。  

    您的图中没有有关 TPS737输入电源的信息。 根据您共享的有关应用的其他信息、如果此 LDO 的输入电源介于(3.3V + Vdo、max)和5.5V 之间、则适用。Vdo、max 是基于您的应用的最大压降电压。 TPS737的最大压降为500mV @ 1A 负载。 根据此信息、可以使用欧姆定律计算应用所需输出电流的 Vdo、max:  

    RDS、ON (max)= 500mV/1A = 0.5 Ω

    VDO、max = Iout * RDS、on (max)= Iout * 0.5欧姆

    谢谢、

    Gerard