输出电压需要用作钳位电压。 是否有灌电流能力? 有多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rengui:
包括 TPS737在内的线性稳压器不用于灌入电流。 通常、能够将电流从 OUT 灌入 GND 的唯一路径是通过大反馈电阻器。 对于 TPS737、这些反馈电阻器的电阻值高达80k 欧姆、如功能方框图所示。 因此、在整个输出电压范围内、灌电流将小于100uA。
灌电流、max = Vout、max/(R1 + R2)
TI 确实提供了一系列 LDO、其中包括输出放电功能、允许它们吸收更大的电流。 请记住、必须先禁用这些稳压器才能使输出放电。
谢谢、
Gerard
尊敬的 Rengui:
您能否为我提供有关您的应用的更多信息? 我需要输入电压、输出电压、负载电流以及有关您系统的任何其他详细信息、才能找到合适的建议。
如需供将来参考、您还可以通过单击此处的"产品"选项卡、对 TI 网站上的任何应用所需的许多 LDO 特性进行参数搜索、包括"输出放电"和其他规格:
需要记住的一点是、必须先禁用具有输出放电功能的 LDO、然后才能开始灌电流。 灌电流也受内部电阻器的限制。 如果您需要能够灌入大电流并保持输出调节的稳压器、TI 的 DDR 存储器电源解决方案是最佳选择。 您可以在此处找到有关它们的更多信息:
谢谢、
Gerard
Gerard、您好!
TPS73733的3.3V 电源为 MCU 供电。 MCU 的内部 ADC 收集信号、但信号由12V 电源供电。 当信号在2.5V 范围内正常时、异常将是18V 电源。 因此、在考虑到采集精度的情况下、使用3.3V 钳位电压。 R1目前使用470欧姆电阻器。 如果出现异常、3.3V 电压需要具有15mA 的灌电流能力。
我之前的分析是错误的、忽略了 TPS73733的负载。 当出现异常时、负载将灌入电流、而不会被 TPS73733灌入。
但是、数据表中没有负载调节率的技术规格。 TPS73733的负载调整率是多少?
目前、3.3V 电源负载远远大于15mA。 如果它远低于15mA、我应该选择哪种类型的电源芯片?
谢谢、
Rengui
尊敬的 Rengui:
您可以在数据表的图1中找到负载调节:
当以10mA 负载为基准时、输出电压在整个负载范围内处于0.5%以内。 请注意、TPS737还可以在负载电流低于15mA 时进行调节、直至空载。
您的图中没有有关 TPS737输入电源的信息。 根据您共享的有关应用的其他信息、如果此 LDO 的输入电源介于(3.3V + Vdo、max)和5.5V 之间、则适用。Vdo、max 是基于您的应用的最大压降电压。 TPS737的最大压降为500mV @ 1A 负载。 根据此信息、可以使用欧姆定律计算应用所需输出电流的 Vdo、max:
RDS、ON (max)= 500mV/1A = 0.5 Ω
VDO、max = Iout * RDS、on (max)= Iout * 0.5欧姆
谢谢、
Gerard