This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的电子保险丝器件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737530/recommended-efuse-device

您好!

请告诉我建议的电子保险丝器件以满足以下要求。

  1. 18V 输入额定值
  2. 高达3A
  3. 恒定电流限制保护
  4. 无反向电流保护

关于#4、客户计划使用电子保险丝作为具有 OTG 功能的产品的输入电流限制。 因此、它们需要从输出到输入的电子保险丝输出5V 电压。 我认为不具有反向电流保护功能的电子保险丝可以向 OUT 引脚输入5V 电压、并从 IN 引脚输出电压。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    TPS259531DSG 可满足此目的。
    关于#4:它们是否需要从输出到输入的电子保险丝电流限制保护? 如果是、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva948.pdf 并告知我他们的反馈和问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您 的提议。 关于 TPS259531、它是否具有恒定电流限制? 我找不到"constant"一词、但我想它具有恒定电流限制、因为 图50显示了它。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    是的、TPS259531提供恒定电流限制。

    此致、
    Rakesh