This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM72295

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734025/sm72295-sm72295

器件型号:SM72295

您好!


输入电流测量电路(SIA~SOA)故障的根本原因是什么?

 纸槽输出  不正确。  我们有具有不同错误行为的驱动器:几安培错误、随机输出和 极高输出。

当电流测量电路出现故障时、MPP-Tracker 不会在 PV 模块的 MPP 中运行。

请参阅下面的原理图、您能否提供支持。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、猪

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    我建议检查以下事项以调试此问题:

    您的感应电阻器的尺寸是否适合您的电流电平? 它是太大还是两个小? 这将导致运算放大器轨输出。
    2.送入 SIA 和 SOA 的信号是否有噪声? 如果信号具有极高的噪声、您可能需要添加一些电容来过滤信号。 您需要以不同的方式查看这一点。
    3.您的 IIN 信号是否干净? 如果不是、则可能需要进行滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、猪

    除了 Don 的建议、还在 SA/SOA 之间添加了10nF 电容、类似于数据表图的第1页。

    10nF 有助于将这些引脚之间的电压保持在固定的范围内、从而实现准确的读数。

    同样、您可以在 IIN 上放置一个电容器并与 RL 并联、以实现稳定增益。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff 和 Don  、感谢您的回复。

    Iin 和 Bin 上已经有电容、请参阅下面的原理图。 这是可以的吗?

    最大指定 PV 电流为19A、因此分流值为2.5mE。   应该可以。

    我们的初始测试表明 、SIA 和 SOA 之间的10nF 电容器 可降低输入噪声。

     您是否有不带10nF 的 SA/SOA 输入可能 会 中断超时的经验?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、猪

    很抱歉耽误你的时间。

    如您所见、10nF 电容用于滤除噪声、从而使电流测量更加精确。 但是、在某些应用中、您可能不需要它。 实际上、在 EVM 上未添加该电容器: www.ti.com/.../snvu473.pdf

    为确保可靠性、请确保您施加的电压处于绝对最大额定值范围内。

    如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、猪

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的答复。
    不工作时、您能否确认 IIN 和 BIN 上的电压?
    您首先说过 BIN 不正确、在此期间 IIN 电压是否干净(正如 Don 首先问的)?
    BOUT 是否为您提供正确的结果? 我看到增益不同、原因是什么? (有 R14/R40并联、为什么?)

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、猪

    调试进展如何? 您是否能够确认上述内容?

    谢谢、