This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:外部 VCC

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738317/lm5020-external-vcc

器件型号:LM5020

您好!

我听说、如果为 VCC 供电的是外部电源轨、则 VCC 必须在 VIN 上升后升高。

正确吗?

如果是、这是否意味着 VCC 必须在 VIN 的 UVLO 释放后上升?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、
    如果您的 VIN 引脚没有阻止电流从 VCC 流回 VIN 的阻断二极管、则是正确的。 有一个 LDO 从 VIN 产生 VCC、如果 VIN 未加电但提供 VCC、则 LDO 的体二极管将导通。

    希望这能澄清、

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    当 VIN 为低电平时、为 VCC 轨供电不应出现问题。 如果 VIN 和 VCC 引脚未连接在一起、则 VIN 引脚上应有一个阻塞二极管、以防止 VCC 轨向 VIN 轨反馈。

    如果您使用外部电源轨为器件供电、建议将 VIN 和 VCC 电源轨连接在一起、以最大程度地降低功耗。 然后、UVLO 可用于在需要时启用控制器。

    谢谢、

    Garrett