This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:如何将 RFA 更改为40kHz 以获得正常信号

Guru**** 2939230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738266/webench-tools-lm3478-how-to-change-the-rfa-to-40khz-to-get-fnom

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何将 RFA 更改为40kHz 以获得额定功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritushree、

    感谢您考虑使用 LM3478。 该 IC 的额定工作频率仅为100kHz 至1MHz (请参阅数据表封面)。 无论如何、应用数据表的方程式(7)来选择 RFA 以设置目标频率。 请注意、可能无法保证40kHz 正常运行。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi