This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291EVM-569:TPS61291上的输出电容器

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738270/tps61291evm-569-output-caps-on-tps61291

器件型号:TPS61291EVM-569
主题中讨论的其他器件:TPS61291

大家好!

我想使用 TPS61291EVM 的布局、但在阅读用户指南 SLVA773 - 2016年5月之后、我有下一个问题:

我想使用 L=3.3uH 和 Co =22+22uF 的配置、如 TPS61291数据表中所述。

在 EVM 布局中、其中一个电容(C2)靠近升压转换器、而另外两个电容(C3-C4)并不非常靠近升压转换器。

如果我想在 Co 中使用两个电容器的组合、我应该将电容器放在哪里?

  • 它们都靠近转换器和电感器
  • 电感器之间的电感器
  • 电感器靠近转换器、然后是两个电容器

在 SLVA773中、"输出电容器的位置对于任何升压转换器来说都是最重要的..."

非常感谢你的帮助

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请将电感器放置在电容器之间、这意味着一个陶瓷电容器非常靠近 IC、而另一个陶瓷电容器则不会。
    如果一个陶瓷电容器靠近 IC、则其他输出电容器的位置并不重要。