This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE PD 控制器:RTN 和隔离式输出接地之间的隔离电容器(CIO)有何用途?

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738470/faq-poe-pd-controllers-what-is-the-purpose-of-the-isolation-capacitor-cio-between-rtn-and-isolated-output-ground

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS23755EVM-894

TPS23751数据表图32中 CIO 的用途是什么?

我在特定频率下遇到噪声问题、这似乎与我的 POE 电路布局有关。 该电容器的用途是什么?能否在不给整个设计带来缺陷的情况下将其移除?  查看该设计、我只能猜测它用于提供反激式变压器的初级-次级电容导致的泄漏返回路径、这会建议将其移除、这可能会使噪声发射变差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl、

    图32中的 CIO。 是一个隔离电容器。 如 SLUA469第6页所述、"该电容器通过为反激式变压器上耦合的噪声提供返回路径来抑制 EMI。"

    此外、您还可以在变压器的高侧从 Vdd 添加另一个隔离电容到次级接地、以创建用于共模噪声的 Y 网络。 这方面的一个示例可在《TPS23755EVM-894用户指南》的原理图中找到。 (SLVUBG8)

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师