This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063 OCP 行为

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738311/ucc28063-ucc28063-ocp-behavior

器件型号:UCC28063

尊敬的 TI 团队:

您能否详细介绍 UCC28063的 OCP 行为?


如果您能提供材料(流程图)、我将不胜感激。

简单地说、OC 阈值电压为-200mV (双相期间)和-166mV (单相期间)。

并且 MOSFET 在 OC 条件下关闭。 收集??

它是锁存器吗? 还是"起作用"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    UCC28063具有峰值电流限制、实际上不是过流保护。  这主要是为了保护 FET 在浪涌和瞬时过流期间免受损坏。  这是逐周期峰值电流限制、不会启动任何类型的重新启动或软启动。  如果使用了 PhB 并且转换器处于单相运行、您可以按照建议更正过流降至-166mV 时的跳闸点。

    在升压转换器中、如果您将输出短路、则会通过升压二极管使的输入短路、即使 FET 未导通、升压二极管也会发生故障。  您只需依赖下游降压转换器和输入保险丝即可实现过流保护。  如果下游转换器过流保护失败、则设计仅取决于保险丝。

    UCC28063有一节讨论如何根据 I^2*t 正确选择输入保险丝  这是第40页数据表中的公式40。

    此致、

    Mike