This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:使能阈值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738341/tps563208-enable-threshold

器件型号:TPS563208

您好、TI、

 e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Regulators_5F00_TI.pdf

 

我们使用的是稳压器 TPS563208、 根据数据表、该稳压器的使能阈值应高于1、6V。

但实际上、稳压器在使能输入上的电压高于4、9V。 这对我们来说是复杂的、因为我们设计了3、3V 使能信号的原理图。 请参阅随附的原理图。

请问有什么问题吗?

 

非常感谢

Martin Vit  

 

Martin Vít ć

硬件开发工程师

法律实体 Pilsen

Kontron

特斯洛瓦1 | 301.00 Plzeň|捷克

P:+420 378775459

martin.vit@kontron.com

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从原理图中可以看到、R26=100k Ω、R17=38.3k Ω、当输入电压达到5.7V 时、输出电压开始增加。
    如果您使用外部信号来启用器件、则 Ven 应高于1.6V。 您知道、1.6V 是最小值、因此 Ven 可能略高于1.6V。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、行为是不一致的。 我连接到电路2电源。 一个12V 电压、另一个电压直接连接到使能引脚(J5的引脚2)。 (接地端连接在一起)和稳压器正在启动、此时 ENABLE 引脚为4、9V。 当输入电压为12V 时、电阻分压器 R26/R17应具有3、3V 的电压。 在这种情况下、稳压器不工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我发现了这个问题。 我在 PCB 中发现了一个错误、该错误导致 PCB 上通过4-10KOhm 的额外阻抗、这是 EN 引脚上电压较低的原因->不是 IC 问题。