This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:12kHz-17kHz 或17-25kHz 的转换器工作频率?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737706/bq24650-converter-operation-12khz-17khz-or-17-25khz

器件型号:BQ24650

我正在查看 BQ24650、尤其是数据表中的"转换器运行"。 我注意到、"器件功能模式"和"特性描述"中都提到了这一点。 这些说明位于数据表的第13页和第20页。 描述转换器操作时、这两个部分的描述完全相同、但在"特性描述"中提到了12-17kHz 的最佳范围、而在"器件功能模式"中提到了17-25kHz 的最佳范围。 在特性说明中、它将此范围向前推进以提供电感器、电容器和感应电阻器建议、但此17-25kHz 范围是否有所不同?  

谢谢、

Beau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Beau、

    对于 bq24650、LC 谐振频率大约为12kHz–17kHz。 另一个17-25kHz 是一个拼写错误。 我们将在下一修订版 d/s 中进行更正 请按照 d/s 上的表1了解典型电感器、电容器和感测电阻值与充电电流的函数关系。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我觉得这有点奇怪。 很高兴这被清除了。