This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:客户在 AT 类型2中使用 TPS23751,它是否也可以向后兼容 AT 类型1?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736956/tps23751-the-customer-use-tps23751-in-at-type2-is-it-also-can-be-backward-compatible-at-type1

器件型号:TPS23751

你(们)好,先生  

客户 PD 侧的最大功耗为10W。

他们不确定是否可以在 AF PSE?AF37V-57V 中使用、因为 AF 电压为37V-57V、在 is42V-57V 时。

客户在 AT 类型2中使用 TPS23751,它是否也可以向后兼容 AT 类型1?

                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎 Bogey。

    在1类应用中使用2类控制器没有问题。 该标准是为向后兼容性而编写的、而 IC 设计的是为了实现向后兼容性。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果此回复回答了您的问题、请将其标记为"已解决"、以便我知道您满意。

    当然、如果有其他后续问题、请告诉我它们是什么!

    感谢您推广德州仪器的 PoE 产品、