This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:低电压 PFC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738387/ucc28050-low-voltage-pfc

器件型号:UCC28050

大家好。  
是否可以使用具有9-12V 50Hz 正弦电压的任何 TI PFC 控制器? 或者、是否有任何类型的有源 PFC 可以在如此低的电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rustian Gim、您好!
    是的、可以使用任何具有低电压输入的 PFC 控制器。
    您需要确保那些感应交流输入信号或整流交流信号的 PFC 控制器具有足够高的电压、可处于器件的整个线性范围内。
    例如、UCC28050具有来自整流线路电压的 MULTIN 信号。 在高压线路上、此信号的建议工作范围为0至2.5V。 大多数 PFC 控制器都有计算器工具、这将帮助您进行设计。
    此致
    John