This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 输入电压范围应用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738391/ucc2897a-ucc2897a-input-voltage-range-application

器件型号:UCC2897A

我的客户希望设计40V~120V 的输入电压。是否有参考设计示例、如果没有、是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许成好、

    是的、您可以在此类应用中使用 ucc2897A。

    大多数应用适用于低电压输入、但您可以使用 PMP6661作为基准。 这具有132Vac 的最大输入电压。

    随附的计算器将帮助您为设计选择组件。

    此致

    Johne2e.ti.com/.../SLUC662_5F00_rev.xlsx