This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:计算 RVDPM?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738142/bq24210-calculating-of-rvdpm

器件型号:BQ24210

大家好、我有一个问题、在 BQ24210的数据表中、第11页上说 RVDPM 的计算方式如下: RVDPM =(VBUS_DPM–VBUS_DPM_1)/KVBUS_DPM。 但是在第5页上有一个条目、RVDPM 的计算方式与 KVBUS_DPM×(VBUS_DPM–VBUS_DPM_1)类似。 那么、现在正确的公式是什么?  KVBUS_DPM 的单位为 V/kOhm、因此第一个公式应该正确。

但是、当第一个公式正确时、如何将6V 太阳能电池板连接到此芯片? 当我计算 RVDPM =(6-3.5)/0.15=16.66k 欧姆时、这已经超出规格、或者我在这里缺少什么? 如何解决此问题以使该芯片能够使用最大功耗跟踪功能?

我希望有人能帮助我、致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意第11页的公式1是应使用的公式" RVDPM =(VBUS_DPM–VBUS_DPM_1)/KVBUS_DPM"。 将在下一个修订版中对此进行更新。
    在 RVDPM 1k 至10k 的推荐范围内、这将把 VBUS_DPM 限制在3.65V 至5V。
    最大值为10k / 5V。
    您的太阳能电池的短路电流是多少?您的充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将太阳能电池板与一起使用
    VPM:6V
    IPM:166mA
    ISC:200mA
    VOC:7.5V

    但是、使用 BQ24210、此面板无法在其最大功率点运行、因此我只会查找具有4-5Vpm 的1W 面板?

    充电电流是 gona、具体取决于电池板功率、但我想使用250mA 的电流