This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:学习模式

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737653/bq24780sevm-583-learn-mode

器件型号:BQ24780SEVM-583

您好专家、

 我将 VSYS 连接到 CC 模式 E-load 并将 Vbat 连接到电源。 当我通过 Battery Management Studio 启用学习模式时。 VSYS 仍然等于 VADAPTOR.它似乎没有进入学习模式.   读取寄存器后、REG0x12[5]= 0。 如何在 EVM 中启用学习模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    电源的 BAT 上的电压是多少? 它必须高于寄存器0x3BH 中设置的电池电量耗尽阈值才能进入学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    电源 BAT 上的电压为10V、寄存器0x3BH 中设置的电池耗尽阈值为59.19%。 寄存器 REG0x15中设置的充电电压为12592mV。 详细寄存器配置如上图所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    通过以下步骤、我能够在 EVM 上实现学习模式工作:

     1.在电路板未供电的情况下、将跳线放置在 JP6上、移除所有其他跳线(JP1-5)

    2. 在 BAT 上使用10万 uF 电容器施加10 V CV 模式源以模拟电池。

    3. 在 SYS 上施加1A 的灌电流(CC 模式下的 e-load)

      SYS 为10V、BAT 端子提供1A 电流

    3. 在 VIN 处施加20V CV 模式源

      SYS 处于20V、BIN 提供1A 电流、BAT 端子降至可忽略不计的电流

    4、 将0x8128写入寄存器0x12 (充电选项0)--所有其他寄存器都保持 POR 默认值

       这将禁用看门狗计时器并设置学习模式使能

      V_SYS 从20V 降至10V、BAT 端子提供1A 电流、VIN 为20V、但不提供电流

    5. 将0x8108写入寄存器0x12

      这将禁用学习模式

      V_SYS 从10V 上升到20V、Bat 端子的电流可忽略不计、VIN 提供1A 电流

    下面是步骤4的捕获:

    我还复制了上面屏幕截图中的设置、并能够切换进入和退出学习模式。

    然而、我注意到、当我复制您的设置时、充电选项3寄存器的位11被清零、这表明不存在适配器。  我在您的描述中也没有提到适配器/适配器电压。  学习模式的功能是断开适配器并强制 SYS 从 BATT 上拉电流、即使存在 VIN、我相信您将需要一个适配器来查看启用模式的效果。

    您能否使用20V 适配器电压重试并查看是否能够切换进入和退出学习模式?  如果学习模式仍然发生故障、您能否捕获 V_IN、V_BATT 和 V_SYS、如果您有电流探头 I_BATT、则在将0x8108 (或类似值)写入寄存器0x12后捕获该电流?     您可以 在大约15V 的电压下在 V_SYS 上设置一个高电平到低电平触发器。  如果 器    件尝试在 VIN 和 BATT 之间转换、并且由于某种原因、转换失败、VSYS 上的电压仍应暂时从20V 转换到10V、希望您可以捕获尝试。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的详细答复。 这很有帮助。 问题已解决。

    此致、

    迪伦