This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:激活平衡

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735847/bq40z50-activate-balancing

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80

您好、E2E 社区、  

我们计划在4S2P-Battery Pack 中使用 BQ40z50、但我很难激活电池平衡。  

发送复位命令时、BAL_EN 标志置1、但 CB 仍设为0。 经过"放松平衡间隔时间"后、BAL_EN 标志切换到零。  

在哪些条件下切换 BAL_EN 标志?  

感谢你的帮助。  

此致、Felix

e2e.ti.com/.../7140.Bq40z50_2D00_wontbalance.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我将观看一些教程、如果我自己解决了问题、我将在这里发帖。
    此致、Felix。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    尽管 BAL_EN 标志已设置、但要实际实现平衡、还需要满足一些条件:
    -已为电池组执行成功的学习周期、并且 Qmax 和 Ra 值已更新。 此外、还有一个现场 Qmax 更新、这样"更新状态"已自动更新为0x0E。
    -当电量监测计有机会读取 Balancing DOD 以计算电池电容差时、会更新平衡计时器。 通常、这将在现场 Qmax 更新后的第一个有效充电终止时发生。
    -对于静止状态下的电池平衡、RSOC 高于"用于平衡的最小 RSOC "。 此外、在静置期间、当监测计尝试获取 OCV 读数时、BAL_EN 将被清除时、会有一个30分钟的窗口。 在这30分钟内不会启用平衡。
    构成随附的 gg 文件、似乎电池组没有经历学习周期、因此监测计不知道电池的实际容量、也不能进行平衡。
    我建议查看 bq40z80的以下应用手册、因为 bq40z50的过程也是相同的、为了成功完成学习周期: www.ti.com/.../slua848.pdf
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法实现成功的学习周期、因为不平衡电池的电压 LEVevl 彼此间漂移很远。 我们无法达到充满电的状态...
    我们考虑使用不同类型的电池....
    谢谢 Swami 和 David