This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:脉冲跳跃

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738017/tps61085-pulse-skipping

器件型号:TPS61085

您好!  

如何计算 TPS61085在多大负载下开始使用脉冲跳跃模式?  

此外、是否有任何有关脉冲跳跃模式导致的峰峰值电压输出纹波的信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、
    当升压从 CCM 到 DCM 运行时、升压开始进入脉冲跳跃模式。
    很难计算 PFM 下的输出纹波、它与内部电路延迟和输出电容器以及工作条件有关。 在 EVM 中进行测试是个好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、  

    非常感谢您的回复-我将研究 EVM。  

    您是否知道 Webench 是否还会在低负载时对脉冲跳跃模式建模?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、
    最好在 EVM 中进行测试。
    我不确定。 因为这是一个旧器件、所以您可以在 Webench 中尝试一下。