This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881静态电流:<125 μ A、μA 调试什么?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738002/ucc28881-ucc28881-quiescent-current-125-a-what-needs-to-be-debugged

器件型号:UCC28881

该参考设计如下: http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-01097?keyMatch=TIDA-01097&tisearch=Search-CN-Everything#1;

μA PCB 测试结果:230VAAC 输入、5V 输出、静态电流:400 μ A、

μA 需要静态电流:<125 μ A、需要调试什么? 给我们一些建议?

原理图如下:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    感谢您关注 UCC28881和 TIDA-01097。

    TIDA-01097参考设计专为在110V 交流电压下运行而设计。 要在230VAC 的电压下运行、输入级组件需要额定电压更高的峰值电压。 此外、需要重新设计变压器。

    在110V 交流的空载条件下、TIDA-01097的静态电流小于125uA。 重新设计230VAC 后、可能很难在230VAC 时实现小于125uA 的电流、因为其他泄漏电流和损耗高于110Vac。
    当您的5V 输出负载为400uA (2mW)时、转换效率较低。 TIDA-01097设计指南显示了 LDO 之前0.45mA 负载的效率约为14%(第19页)。 以此为指南、对于155Vdc 输入、2mW/0.14 =~14mW 输入功率。

    为了将其缩放到230VAC 输入、我估计14mW 会增加到16mW、以考虑交流至直流整流损耗、并应用0.1功率因数(估计)在230VAC 时达到160mVA。 这相当于0.696mA rms 输入电流、超过目标电流的5倍。
    这告诉我、在5V 输出上不能有400uA 的负载、并且即使在优化之后、在230VAC 时也能获得接近125uA 的输入电流。 我建议重新考虑小于125uA 的目标、并查看是否可以接受具有较低输出负载的较高输入电流。

    在230VAC 时、如果输出端无负载、能否实现小于125uA 尚不清楚、但这可能是可行的。 您必须在这种情况下测试您的电路板。 确保为该设计选择的所有组件都能在高电压下实现尽可能低的泄漏电流。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!