This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:TPS61193开路 LED 保护

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738274/tps61193-tps61193-open-led-protection

器件型号:TPS61193

大家好、

您能否帮助检查61193检测到 LED 开路/短路故障和故障引脚下拉之间的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、
    由于这是通过模拟电路实现的、因此需要通过内部比较器的响应时间来确定、因此它应该在 xxus 范围内非常快。 如果您真的想知道确切的时间,可以应用 EVM 进行测试。