请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 你(们)好
是否可以在容量更高的铅酸电池组上使用此功能-例如、在船上使用1000Ah?
Jens
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
是否可以在容量更高的铅酸电池组上使用此功能-例如、在船上使用1000Ah?
Jens
尊敬的 Jens:
要将容量增加到29Ah 以上、需要使用电流调节。
本应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua760中介绍了电流调节过程
可在以下网站找到包含电流校准逐步介绍的视频: https://training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration
此致、
Bryan Kahler
了解 有关 BQ34Z100-G1的更多信息 、包括 技术文档 和 工具/软件/固件 以及 常见问题解答。 请参阅 快速入门指南 、快速入门。 此外、了解如何查找 您的化学 ID 并执行 电压 和 电流 校准。